This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:工作温度

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400650/bq24616-operating-temperature

器件型号:BQ24616

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户对该器件的工作温度感到困惑。

在 TI.com 上、输入工作温度为 -40至85 .

不过、在数据表上是这样的 0至125 .

以下哪项陈述是正确的?

如果数据表为真、那么是否有任何其他类似的可在-10°C 下运行的充电器 IC?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    建议使用数据表中的工作温度。 我们在数据表中还提供了绝对最大额定温度。

    BQ24616在-10C 下运行时应该不会出现问题。

    此致、

    Christian。