This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:谐振和时间延迟

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400578/ucc28951-q1-resonance-and-time-delay

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

Mike、您好!  

我不理解在未完成所有查询的情况下关闭上一个线程的原因。

我不会跟你说的,我不会跟你说的。" 我将使用固定延迟方法。  

Tdelay 公式与振荡电路频率相同。

Ls:22 μ H

Coss:22pF

选项卡集大约计算为78nS。  

1.我有点困惑,因为大多数应用手册的起始值从330nS。

2.当你在上一篇文章中提到在哪里添加延迟时,我不会跟从它。 因为我只控制 DELAB DELCD DELEF 电阻器。 请简单解释。

3、请说明分步说明和计算,因为这对于理解拓扑和使板工作至关重要。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程已关闭、因为问题的答案是"最强的能力"。

    希望这个主题将帮助其他工程师使用该主题中给出的信息回答您遇到的同一个问题。

    您的 TABSET 和 TCDSET 延迟似乎太长。  1可以在变压器上观察到谐振环的一半、可以看到该设计在此轻负载下无法实现谷底开关。  这表示 TABSET 和 TCDSET 延迟过长。

    我记得、帖子和在谐振环上绘制的线条表明1/4谐振环开始和终止的位置。

    这也应该是您设置的开启延迟的时间。  您的延迟似乎太长。

    您需要微调 TABSET 和 TCDSET、使其处于谐振铃峰值。

    TABSET = TCBSET = 1/(2*4*3.14*(CSW*(Llk+Cs* Ls))^2.

    在本例中、您有一个具有谐振环的波形

    TABSET = TCBSET =从零到峰值谐振铃的时间

    请注意、系统中存在延迟、可能需要您微调电路、以便 A、B、C 和 D FET 在适当时间导通、以便在较轻负载下进行 ZVS 和谷底开关。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的相移全桥的分步设计过程。  我相信这些信息将在设计过程中对您有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、