This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:lm5160a

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395169/lm5160a-lm5160a

器件型号:LM5160A

工具与软件:

LM5160DNTFBKEVM评估版中、为啥原副边绕组电流以及二极管VD对地、这三个值会振荡呢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofeng:

    感谢您发送编修。  "三个值会振荡呢"一词的含义是什么? 您可以澄清一下您的问题吗?

     

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图中的三个箭头所示:开关打开时会产生振动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、这些是由次级侧二极管的反向恢复引起的振铃。   在二极管上放置一个缓冲器会有所帮助。

    希望这一点得到澄清。

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得 漏电的影响 可能会更大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:  高侧和低侧 FET 之间的死区时间是多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    漏电流是振铃谐振的一部分、这是对的。  

    这里没有固定的死区时间。  相反、它是自适应的、通过交叉检查高侧和低侧 FET 的 开关来始终防止击穿。   

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我不明白为什么它响铃? 特别是、Ipri 是  负 在前一个时刻(或在死区时间),然后我 可以 找到解决问题的方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑一下适合该开关边沿的反激式转换器、当初级侧 FET 导通时、二极管变为反向偏置、在反向恢复期间、漏电感器谐振与二极管的结电容会出现谐振。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是:当 高电平 FET 导通时、图中显示了发生振铃时的电流路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要忘记布线寄生效应和也参与谐振的二极管。