This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:外部均衡、电容配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400710/bq40z80-external-balancing-capacitor-configuration

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我注意到、 https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5c/sluubt5c.pdf 中建议的电路 (第81页、图8-4)显示了 VCx 节点和 GND 之间的100nF 电容器、如下所示:

其中、与 EVM 上的内部平衡一样(https://www.ti.com/lit/ug/sluubz5/sluubz5.pdf 、第22页、第5.2节)、电容器连接在每个平衡输入之间:

这种差异是否有原因?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    所有电容器连接在技术上都没有错误。 但是、将电容器连接到 GND 需要较大的电容器和较高的额定电压电容器、适用于上部电池。

    我建议使用电芯之间的 IN 连接方式(如上图所示)来优化布板空间。

    如果您正在寻找外部电池平衡参考、我建议您查看  使用 BQ7690x 电池监测器进行电芯平衡. 请注意、这是不同的器件、但外部平衡的原理是相同的。