This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500能否在 EN 上拉至高电平的 PWM 调光模式下工作?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400837/tps61500-can-tps61500-work-in-pwm-dimming-mode-with-en-pull-up-to-high

器件型号:TPS61500

工具与软件:

hi champs、

我的客户在 PWM 调光模式下使用 TPS61500、其中 MCU 的 PWM 连接到 EN 引脚。

在新设计中、他们正在考虑取消 MCU、并且不需要任何调光。 它们是否可以保持 EN 上拉? 理论上、我认为可以、但我们在数据表中注明了89%的最大占空比。  

您能帮忙确认吗? 这有点令人困惑。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    有。 EN 引脚可以保持高电平、从而实现100%的输出调光比。  

    89%最大占空比规格针对开关占空比而不是 EN 引脚。  

    BTW、您能否分享客户名称、终端设备和批量信息? 我们现在推出了一些新器件、所以我可以为您提供一些更合适的解决方案。  

    谢谢!  

    此致!

    John。