This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:元件设计

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400835/ucc28070a-component-design

器件型号:UCC28070A

工具与软件:

嗨、团队:  

这是我的原理图设计 

我想做一个升压 PFC 电路(非交错),输入线路频率是50~10000Hz,输入电压:15~50Vac,输出电压:90V,输出功率:100W,开关频率是300kHz.

我设计的电感为70uH。

当我测试电路时、PWM 非常奇怪。 它不是 PFC。

下方的波形

输入线路频率为60Hz、输入电压为30VAC。

我想知道 我的元件设计是否错误? 解决方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的大部分问题很可能来自为 CSA 设置电流检测变压器(CT)电路。  
    您使用10k 电阻器作为 CT 二极管之后的负载电阻。  因此、即使对于很小的电感器电流、CSA 信号也非常大。   

    10kR 位于 CT 二极管的阳极侧、此时所示的10k 电阻值要低得多(可能小于100R)。  
    请填写此计算器工具(https://www.ti.com/tool/download/SLUC114 )以确定 CT 负载电阻器的建议值、然后将该值除以一半。
    这是因为该工具需要针对交错相位进行设计。  在只有一个相位处于活动状态的情况下、该相位中的电流将是工具计算时的电流的两倍。  

    这 应该也能帮助您确定其他值、但我不确定它是否能够准确适应您的低输入电压范围。  (该工具针对常见的85Vrms ~ 265Vrms 输入范围进行了优化。)

    对于高于800Hz 的输入线路频率、UCC28070A 将无法正常工作。  10kHz 的线路频率远远超出了该 IC 要处理的能力。   
    即使是800Hz 的 THDi 也可能高于较低交流频率下的 THDi。  
    我建议将您的评估保持在50Hz 至400Hz 输入范围内。  

    此致、
    Ulrich