This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:schmatic review

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392450/tps552892-q1-schmatic-review

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

您对原理图有任何修改建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    感谢您的咨询。

    1.请问客户和他们的应用是什么?

    2.输入和输出电压的范围是多少,最大输出电流是多少?

    3.请分享输出电容 CA1340-1343、CA1375、CA1379、CA1380、CA1384、 然后可以检查 COMP 参数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对不起,我不能提供。
    2.输出电压= 11.5~12.5V、最大电流= 5A
    3、输出稳定电容:22uF/25V、X7S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    我假设输入是汽车电池、对吧? 支持12.5Vout/5A 的最小输入电压是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    您是否仍需要进行原理图审阅? 我现在找不到文件。 此外、请提供输入电压范围。  支持12.5Vout/5A 的最小输入电压是多少? 我们需要检查 TPS552892-Q1是否可以支持输出电流。

    此致、

    Mulin