This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:推荐用于 TCL5922的电平转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400767/tlc5922-recommended-level-shifter-for-tcl5922

器件型号:TLC5922

工具与软件:

我必须通过30MHz SCLK @ Vcc=3.3V 的驱动器(VOH = 2.2V 且 VOL = 630mV)来驱动 TLC5922。 这低于 TLC5922的 VIH>0.8*3.3=2.64V 和 VIL<0.2x3.3=660mV 要求。 应该可以对 LVTTL 输入电平使用电平转换器、但哪些输出电平标准适合 TLC5922输入电平? 有人可以为此设置建议合适的电平转换器吗?

提前感谢您。

此致
bgodk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bgodk、

    我认为您或许应该提交一个 e2e 到电平转换器、而不是 LED 驱动器。

    但在我这边、我想您只需选择一个电平转换来将电压传输到3.3V 就行了。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jared

    感谢您的快速回复!

    认为您是对的! 我看的是一个74LVC1T45类型、该类型的 VIH/VIL =2.0/0.8V 且 VOH = 2.4V (TLC=3.0V)@ IO=TLC5922 -24mA、这是一个低侧位、但当 Vcc=3.3V 时 、VOH 应该接近2.7V、如果 IO 降低到几 uA (因为 VOH 应该接近3.3V)、那么 VCC 可能会接近3.3V! 所以 TLC5922的高输入阻抗拯救了我,我想:-)

    感谢你的帮助。

    此致
    bgodk/ bent Grønbæk Olesen