This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:适用于3.2V 磷酸铁锂电池的单节电池保护器

Guru**** 2796895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400486/bq2970-single-cell-battery-protector-for-3-2v-lifepo4

工具与软件:

我希望找到适用于单 节3.2V LiFePO4电池的电池保护器 IC、但看一下 这里的单节电池保护 IC、似乎并不合适。

对于 单 节3.2V LiFePO4电池、这些参数是适当的...

过度充电检测:3.75

过度充电释放:3.6V

过度放电检测:2.1V

过度放电释放:2.3V

 BQ297xx 的数据表中提到了"BQ297xy"以及可能合适的范围、但没有详细说明、或许它需要定制顺序?