This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:SSD PLP IC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS61289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400273/tps63802-ssd-plp-ic

器件型号:TPS63802
Thread 中讨论的其他器件: TPS61289

工具与软件:

您好!

我是否知道 TI 有 PLP IC 作为 SYT664?

https://www.visvie.com/static/upload/file/20220809/1660026921692877.pdf

我在下面找到的 TPS63802似乎具有与以下链接相同的应用程序。 难道我知道这是一样的吗?

https://www.ti.com/lit/ab/slvae52/slvae52.pdf?ts = 1723628106955&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D9607%2526searchTerm%253Dbackup+power

或者有其他更好的建议?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BTW 我们的客户 aslo 使用 SY6402也适用于此 SSD PLP 应用、但我在互联网上找不到数据表。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它与 TPS63802完全不同。

    非常不同的电流和电压电平、在降压和升压模式下双向运行。

    TPS61289更适合您的情况、 将该主题分配给我的同事。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。

    能否提供有关此 EE 的更多信息?

    比如输入/输出电压、电流和方框图?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    当然、我请 RD 向我们提供更多信息。 请添加我的朋友、我可以通过隐私消息分享更多信息。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。

    我已向您发送朋友请求。

    Fergus