This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:系统侧测量仪表黄金映像的预提取工作、2.

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27532EVM-656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399782/bqstudio-pre-extraction-work-for-golden-image-of-system-side-gauge-2

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27532EVM-656

工具与软件:

Jonny、您好!

感谢您发送编修。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397172/bqstudio-pre-extraction-work-for-golden-image-of-system-side-gauge/


我通过参考 SLUUB04 6.9.2.3.4能够确认这一点 Gas Gauging:State:IT_ENABLE Gas Gauging:State:Update Status 0 不需要在学习周期结束后进行编辑。
顺便说一下、这是什么情况 Gas Gauging:State:Cycle Count 0
它至少在学习周期前计数1。 在提取黄金映像进行大规模生产之前、是否有必要手动将其设置为0?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi  

    根据数据表、您可以将新电池的 Cycle Count 设置为0。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    只是显示 TRM 6.9.2.3.3并没有真正意义。
    这是否意味着如果我更换电池、电量监测计会检测到该情况并清除 周期计数0 为零?
    您能否更清楚地解释一下?

    我有两个 EVM (BQ27532EVM-656)。
    我在第一个 EVM 上提取了 Golden Image。 当时、 周期计数0 是3。

    我将 Golden Image 写入另一个 EVM 并准备了新电池。 当我在该状态下启动另一个 EVM 时、 周期计数0 保持在3。

    我想我们遗漏了一步。 我认为这可能是手动清除 周期计数0 为零。

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hitoshi  

    是的、您应该手动更改此值、我之前列出的屏幕截图中说明了这一点。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert。

    好的。 谢谢你。

    此致、
    Hitoshi