This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:SEPIC 中采用的 LM2621低成本版本

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61175, LM5157-Q1, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399211/lm2621-lm2621-low-cost-version-used-in-sepic

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件: TPS61175LM5157-Q1LM5157

工具与软件:

大家好、团队成员:
客户要求使用一款与 LM2621类似的低成本器件、该器件用于 Sepic 拓扑中。 您能否在此处帮助提供合适的器件? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    请检查 TPS61175是否可以在客户的应用中工作。  

    有关价格、请参与营销、了解更多详细信息。

    如果您看到任何问题、请告诉我。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的答复。 根据客户的反馈、Vin 电压应力是不够的。

    他告诉我、他们改变了输入条件、可能会达到40 V、所以最大输入电压要更好地达到45 V。 输出电压为12V、输出功率为~20W。

    您能在这里帮助推广另一款合适的器件吗? 或者 、如果我们无法满足最新要求、我们还可以在这里做些什么来竞争 TPQ50571Q? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    是否需要汽车版本?

    请再次检查 LM5157或 LM5157-Q1是否可以在客户的应用中工作。

    此致

    Lei