This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:TPS65235-1EVM-747

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400489/tps65235-1-tps65235-1evm-747

器件型号:TPS65235-1
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

由于 UG 显示"EVM 套件包含 USB-TO-GPIO 接口盒"、因此需要确认 TPS65235-1EVM-747是否带有 USB-TO-GPIO
但它还显示"EVM 和 USB-TO-GPIO 接口盒必须单独订购。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、是否还想知道 USB-TO-GPIO2是否可以与 TPS65235-1EVM-747配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    是的、 USB-TO-GPIO2可以与 TPS65235-1EVM-747配合使用。

    谢谢!

    Colin