This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:AOLD、ASCC 和 ASCD 的阈值

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398336/bq41z50-threshold-of-aold-ascc-and-ascd

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我无法在数据存储器中找到 AOLD、ASCC 和 ASCD 的阈值。

如何设置这些保护? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请按照 BQ40z50-R5 TRM. 在我们正式发布 RTM 之前、到目前为止、bq41z50还具有与 bq40z50-R5相同的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    但我可以在 BQ40Z50R5中看到阈值。

    这是否意味着我可以通过相同的地址在 BQ41Z50中设置阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我在 AFE 设置中找到了 OCC、OCD 和短路放电。

    硬件保护在此部件中设置吗?

    您是否知道 AFE 设置的相关说明? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海丰、您好!

    请导航至窗口、首选项、在 bqStudio 的存储器选项卡上查看物理地址。


    bq40z50-R5 TRM 提供的基于硬件的保护


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的帮助。

    我已经在 bqStudio 中检查了该地址。 它们与 bq40z50r5 TRM 相同。

    但我发现 BQ41Z50中的硬件保护设置与 bq40z50r5不同。

    例如、在 BQ41Z50中、"设置部分"中没有 AFE 保护控制。

    保护部分也没有 OLD 阈值。

    您是否确定 BQ41Z50  在硬件保护器件中具有与 bq40z50-R5相同的功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hifeng:

    AFE 位于"Settings"选项卡下。 请参见下文




    并且保护部分也没有旧阈值。

    OLD 可以转换为 AFE 部分下的 OCD、因为 AFE 意味着硬件保护。 我认为这是一个命名差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

     工作正常! 谢谢。

    但是  BQ41Z50 TRM 中有关设置 AFE 的描述是错误的。

    您知道 有关此器件的描述吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haifeng:
    我很高兴它能为你工作。  
    当您说 TRM 中的描述错误时、您提到的是命名吗?

    除了在 AFE 设置下将 AOLD 命名为 OCD 之外、附录中的 AFE 设置表是否正确? 如果没有、请告诉我需要更改哪些内容、以便我可以在下一个 TRM 修订版中引入该内容。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    在 BQ41Z50 17.3.8中、 这些寄存器与当前寄存器不对应。

     我以不同的值测试了 AFE-OCD。 我认为 AFE 设置表不正确。

    我期待您的新版本 TRM。 感谢您的帮助!