This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:关断模式下的硬件复位

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400444/bq79616-hw-reset-in-shutdown-mode

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好!

数据表中未定义关断模式期间的硬件复位。 如果我们在关断期间进行硬件复位、会发生什么情况? 这是否会导致未定义的行为?

谢谢你。

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

     硬件复位应在关断模式下正常工作、就像放置器件一样。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    感谢您的快速回复。

    硬件复位是指数据表中定义的 H-L-H 转换、而不是 POR。 始终提供 BAT。

    BR

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    在数据表中:

    硬件复位 ping/音调在任何功耗模式下均正常工作。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎已经在数据表中监督了这一点。 感谢您的支持。

    BR

    Christian