This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:执行高放大器低温测试后启动异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397519/tps7a8101-q1-abnormal-on-start-up-after-performing-high-low-temp-test

器件型号:TPS7A8101-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

我们在 TPS7A8101-Q1上发现了一种异常现象。 下面是室温下的输出波形。 CH2是 TPS7A8101-Q1的输出。  我们可以看到电压在启动时平稳上升。  

客户 对 TPS7A8101-Q1执行高温和低温测试后、我们发现输出端的启动曲线异常、详见下文。 即使我们在室温下离开 DUT 几天、也会在输出端出现相同的现象。  

有什么调试建议?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    第二个示波器屏幕截图中的输入电压波形与第一个示波器屏幕截图中的输入电压波形是否相同? 它们是否可以共享另一个显示输入电压和输出电压的波形? 他们是否还可以分享自己的设置原理图?

    高温和低温测试的细节是什么?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我已经与客户进行了核实。 在异常波形中、有两个如下所示的平台。 我们尝试将负载与输出断开、然后第二个平坦区消失。 但第一个平台仍然存在。 然后进行了 ABA 测试、发现第一个平台随器件一起提供。 对于高温和低温测试、目的是评估整个系统在85°C 和-40°C 下的电源序列。  

    对于该故障单元、我建议客户请求 FA 进行进一步分析。  

    此外、我们还有一个应用问题要问您。 有一个3.3V 电源轨、在启动时需要100us~10ms 的上升时间。 您可以在下面找到它们的详细要求。  

    要求:  

    • 输入:4V
    • 输出:3.3V/V 120mA
    • 负载电源要求
      • 从10%到90%、上升时间应在100us 到10ms 之内

    问题:  

    您可以在下面找到他们的原理图。 CBY=470nf、CNR=4.7nf。 启动时的上升时间约为30ms。 它与计算出的值不匹配。 我们希望将上升时间减少到10ms。 有什么建议吗?  

    启动波形:  

    原理图:  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    他们是否也具有平台故障器件的任何波形以及输入电压? 这看起来异常。 温度测试在基本层面上似乎没有问题、但可能存在一些尚未分享的细节、这些细节可能会导致问题、例如在-40°C 时结霜。  

    [报价 userid="472868" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397519/tps7a8101-q1-abnormal-on-start-up-after-performing-high-low-temp-test/5350160 #5350160"]

    问题:  

    您可以在下面找到他们的原理图。 CBY=470nf、CNR=4.7nf。 启动时的上升时间约为30ms。 它与计算出的值不匹配。 我们希望将上升时间减少到10ms。 有什么建议吗?  

    [报价]

    前馈电容器(人们称之为 Cbypass)也为启动添加了一个时间常数、因此启动需要比预期更长的时间。 前馈电容器的时间常数为反馈分压器的并联电阻乘以前馈电容、即40.2k * 12.7k /(40.2k + 12.7k)* 470nF = 4.5ms、而启动时间根据数据表中的公式1 (总启动时间、大约3个时间常数)计算得出、约为8ms、因此前馈电容的贡献主要用于启动。 如果您只想依赖启动时间计算、则需要确定前馈电容的大小、使得时间常数比 CNR 时间常数小一个数量级。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    请检查下面的波形。 任何想法都很有帮助!  

    下面是输入信号的波形。 CH4= 4.4. CH2= 4.4.

    将负载与输出断开、波形如下所示。 CH4=、CHC2 =输出、CH3 = EN。 我们可以看到第二个 平台消失了。 但第一个平台仍然存在。 电压电平为0.12V。  

    我们曾尝试实现 ABA、该平台随器件一起提供。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢新波形。 输入电压和 EN 信号看起来都正常、因此我没有看到异常行为的良好原因。 我还建议提交 FA。  

    他们是否在多个设备上完成了温度测试? 他们是否发现过任何其他故障? 他们使用什么设备进行-40°C 测试、以及在-40°C 下保持多久?

    谢谢!
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    是的、他们在测试后发现了2个存在此问题的装置。 他们将电路板放入 Champer 中、在-40°C 下放置两个小时、测试每个电源轨的电源序列。 约2小时后,他们从 Champer 手中拿了纸板。 将使用线性 PTC。 他们发现两个装置存在此问题。  

    此外、他们还在相同条件下尝试使用我们的 TPS7A8101-Q1 EVM。 将其置于-40C 转换表2小时后、在 EVM 中发现了类似的问题。 请参阅下面的详细信息。  

    条件:  

    输入=4V、输出=1.8V、连接15 Ω 负载。 将 EVM 置于-40°C 转换表并上电运行2小时。 然后从 Champer 获取该变量、等待温度上升至环境温度。  

    波形1 -在将其放入-40°C Champer 之前

    波形2 - 40°C 运行后、输出无负载

    波形3 - 工作温度为-40°C 后、负载为15 Ω

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我将关闭此帖子并继续提供离线支持。  

    此致、

    Nick