This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E-Q1:TPS3808E 感测端子高于 Vdd?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399526/tps3808e-q1-tps3808e-sense-terminal-above-vdd

器件型号:TPS3808E-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808E

工具与软件:

你好

快速问

例如、TPS3808E 的感应端子是否能够超过 Vdd  

如果 Vdd 是3.3V、则感应端子能否承受5V 的电压?

BR

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您的提问!

    SENSE 引脚和 VDD 引脚可以连接到不同的电源。 请确保 VDD 和 Vsense 引脚电压不超过建议的运行条件(即6V)。

    如果您计划使用可调型号、则需要在将5V 电源轨连接到 SENSE 端子之前使用电阻分压器。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、示尔斯

    感谢您的及时回复。

    祝你度过美好的一天!

    BR

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!

    此致!

    Sila.