This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:有关 TPS92682输入/输出电容器和电感器的公式问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399071/tps92682-q1-formula-question-regarding-tps92682-input-output-capacitor-and-inductor

器件型号:TPS92682-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS92692

工具与软件:

你(们)好

我们的客户提出了一些有关 TPS92682的问题:

1、  想知道为什么 TPS92682降压-升压 Cin 公式中的分母不是 FSW*(Vin(pp)*▲(min)+52Vc (min))?、这是 TPS92692的正确分母。 请找到下图、需要您在此处提供建议。

2、 升压电感计算公式通常为 L=(Vout-Vin)* Vin/(f*Vout*▲i)、降压-升压电感计算公式为 Vin*Vout/(Vin+Vout)* f*▲i 然而、TPS92682和 TPS92692的电感公式与  L=(Vout-Vin)* Vin/(f*Vout*▲i)不同。 能否请您提供 TPS92682的电感和输出电容的详细推导过程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shelly:
    我会尽快研究这个问题
    -丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shelly:
    我现在正在研究这个问题、我希望今天或明天稍后能为您提供答案。

    感谢您的耐心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此682的公式提供了更保守的电容器值、并假设 Vo_min 可以降至0V。

    但是、这两个公式仅用于满足输入电压纹波和 IF
    使用 PWM 调光时、必须将一个更大的电解电容器与数据表中建议的 X7R 陶瓷电容器并联放置。 这是因为 X7R 陶瓷电容器的 ESR 比较大的电解电容器低得多、因此较低的 ESR 将占主导地位、这将对 PWM 引起的大浪涌电流提供更快的响应时间。

    请在下面找到推导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel G ü、

    感谢您的答复!  据我所知、我们的客户在为92682选择输入电容时、可以使用 Vo=0来选择保守电容值。  

    您能否提供电感值98682和92692的详细推导过程?  

    通常升压电感计算公式为 L=(Vout-Vin)* Vin/(f*Vout*▲i)、降压-升压电感计算公式为 Vin*Vout/(Vin+Vout)* f*▲i 然而、TPS92682和 TPS92692的电感公式与  L=(Vout-Vin)* Vin/(f*Vout*▲i)和 L = Vin* Vout/(Vin+Vout)* f*▲i 的公式不同

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shelly:

    不幸的是,我没有时间为您推导这些方程,但是,我非常高兴为您提供解释它们为什么不同。

    在我们的数据表中、您提到的公式与找到满足转换器边界条件的正确电感值有关。 此模式是 DCM 和 CCM 模式之间的运行模式。

    希望这对您有所帮助、
    Daniel