This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:中心抽头或全桥同步整流器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400335/ucc28950-q1-centre-tapped-or-full-bridge-synchronous-rectifier

器件型号:UCC28950-Q1
"主题"中讨论的其他器件:UCC28951、UCC28950、 UCC27714

工具与软件:

您好、TI 团队

我计划开发6.6KW EV OBC

输入为230V、50Hz 输出为350V 至470V 直流。我计划使用直流/直流级的 PSFB

以提高在次级使用 SR 的效率计划。

我想知道哪一种是中心抽头变压器还是全桥变压器

Ucc28950IC 仅支持两个 SR 信号、否则逻辑电路用于四个开关。

我选择哪一个、可以帮助我选择并 提供建议以解决设计复杂性问题

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 UCC28950或 UCC28951、输出 E 和 F 只能用于控制 SR、这与数据表中典型应用原理图中所示的情况类似。  如果使用的是全桥、则这些输出不能用于该应用。  这是因为在续流期间、OUT E 和 OUT F 都是高电平。  UCC28950/1数据表中的典型应用是中心抽头变压器。

    输出电压很高。  在此应用中、您可能最好使用无中心抽头变压器、并在输出端使用全桥。  您可以使用两个半桥驱动器并使用 OUT A 和 D 信号来控制半桥驱动器的输入。   

    此时应使用两个 UCC27714半桥驱动器来应对此应用。  通过以下链接可访问此半桥驱动器的数据表。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc27714

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、