This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:在输出上升时间期间、观察到的 OUT-C 和 OUT-D 栅极脉冲高于50%占空比。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400104/ucc28951-q1-during-output-rise-time-out-c-and-out-d-gate-pulse-observed-as-below-are-above-50-duty

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

工具与软件:

团队成员、您好!

输入电压为380V

Vout-320V

功率- 1.2kW

         在启动条件下、我观察到 OUT-C 和 OUT-D 的栅极脉冲表现出高于或低于50%的占空比。 您能解释一下发生这种行为的原因以及如何解决这种问题吗? 此外、该问题是否可能导致我的电路板出现任何故障?

CH-1:OUT-C

CH-2:OUT-D

CH-3:输出上升时间。