This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:未安装电池时 BAT 和 SYS 引脚处发生振荡

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401281/bq25606-oscillation-at-bat-and-sys-pins-when-no-battery-is-installed

器件型号:BQ25606

工具与软件:

你好

我正在进行测试、以了解未安装电池时 BAT 和 SYS 引脚处的响应。 电源输入是 USB2.0 或 USB3.0、具有5V 500mA 或900mA 至 VBUS 引脚。

该电路板是基于典型应用(请参阅随附)的自制 PCB、其中 RICHG 设置240R 和 RILIM 设置159R、 分别旨在设置 IINDPM 3A 和 ICHG 2.8A。

连接了 BAT 和 SYS 输出端的波形。 未安装电池时、BAT 引脚在3.0V 至4.2V 之间振荡、而 SYS 引脚在3.8V-4.2V 左右振荡

问题:

1) 1)振荡是否正常? 尽管我要在 SYS 后设计一个开关直流-直流并将其降至3.3V、但这样的振荡让我感到不舒服、我想知道我是否在电路上犯了任何错误。

还有一个与此帖子无关的问题。

在5000mA 安装了标称值为4.12.7V 的电池的情况下、当 BAT 端子下降到3.0V 时、深度放电时、SYS 引脚测量的电压大约为2.9V。 重要提示:USB 电缆现已移除。

BQ25606的数据表指出、"电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平、但不会下降至3.5V 最小系统电压以下。 借助于这个特性、即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时、系统也能保持运行。  "

根据我的理解、上面的陈述意味着 SYS 上的最小电压为3.5V、无论电池电压是否已经耗尽在3.5V 以下、或者甚至完全被拆除。 相反、在我的 PCB 上、我发现 SYS 引脚的最小压降低至2.8V。

为什么?

期待收到您的回复。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.关于波形第一次查询的是关于 BAT 输出电容充放电的情况。 为了防止这种"振荡"、我会在未连接任何输入时将/CE 拉至高电平。 它将输出电容器视为微型电池。

    2.当没有输入且只有电池时、MINSYS 不会保持。 负载的唯一电源是通过电池(并通过 BATFET)、该电池没有从 BAT 到 SYS 的转换器。 在仅电池模式下、SYS 电压将始终小于 BAT 电压。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是"未 连接电池时将/CE 拉至高电平"。 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个拼写错误。