This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:在 PSU ACP 电源开/关控制的固态继电器的过零开关中

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050058, TMUX1219, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399467/tpsi3050-q1-in-zero-cross-switching-for-solid-state-relays-of-psu-acp-power-on-off-control

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-050058TMUX1219TPSI3050

工具与软件:

我 在设计指南中有一些问题:TIDA-050058

1、  2 MOSFET 将 是固态继电器?

2. SEL 在 TMUX1219中,来自其他 类似 MCU IO ?

3. 5V 和 GND 是 LV 次级侧?

4.在本应用中, 无论 SEL 的时间如何, EN @ ILOAD 始终在交流零点处打开?

5.此应用程序 无法控制关闭在零桥的 AC 右?  如果还想在交流零点关闭,如何进行设计?

6. 在负载侧,没有 AC L 或 N 连接到 SW1/SW2  点?

7. SEL 信号的要求是什么?

Thanks1.

Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meican:

    Unknown 说:
    1.   2个 MOSFET 将 是固态继电器?[/报价]

    我们的解决方案 TPSI3050驱动外部 MOSFET。 它们一起构成了一个完整的隔离式固态继电器

    [报价用户 id="618891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399467/tpsi3050-q1-in-zero-cross-switching-for-solid-state-relays-of-psu-acp-power-on-off-control "]

    2. SEL 在 TMUX1219中,来自其他 类似 MCU IO ?

    [报价]

    是的、它可以来自 MCU IO

    [报价用户 id="618891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399467/tpsi3050-q1-in-zero-cross-switching-for-solid-state-relays-of-psu-acp-power-on-off-control "]

    3. 5V 和 GND 是 LV 次级侧?

    [报价]

    是的、但初级侧上也存在不同的 GND。

    Unknown 说:
    4. 在此应用中, 无论 SEL 的时间如何, EN @ ILOAD 始终在交流零点打开?[/报价]

    是的、它将始终在交流零点处导通

    Unknown 说:
    5. 此应用 无法控制在交流电的零点桥处 的关断?  如果还想在交流零点关闭,如何进行设计?[/报价]

    您能否详细说明为何需要在零点交流电下关断? 是要求吗?
    我们在 TI 设计中介绍的解决方案无法在零点关闭。

    Unknown 说:
    6.  在负载侧、AC L 或 N 没有连接到 SW1/ SW2  点的匹配器?
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    希望澄清这个问题、您似乎在问交流负载是接地还是悬空的问题?

    [报价用户 id="618891" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399467/tpsi3050-q1-in-zero-cross-switching-for-solid-state-relays-of-psu-acp-power-on-off-control "]

    7. SEL 信号的要求是什么?

    [报价]

    建议 SEL 信号最小为0V、最大为5.5V

    此致、

    Omer Gurbuz

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  

    剩下的问题:

    5. 随时在交流零点打开,这是好的。  是的、我们还希望在交流零点关闭、以避免在 高负载时 关闭、将产生火花或反电动势等。 如果此设计不 符合?

    6.这意味着 无论 AC 电源/中性 方向 在此应用中连接?

    谢谢!

    Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meican:

    感谢您的答复。 TIDA-050058无法在过零处关断、这取决于它现在的配置方式。 关断状态下的检测依赖于在 MOSFET 上进行电压测量。 MOSFET 导通后、两端的电压变为接近零、比较器无法再检测到交流波。 将需要进一步研究这一点、并告知您我们是否更新解决方案。 在过零处关断为何很重要、这一点很有道理。

    出于好奇心、您对应用的预期电流水平是多少?

    6. 这意味着 无论  此应用中连接的是交流电源/中性方向吗?

    是的、无关紧要。 该电路不受高侧或低侧上的影响。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师