This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176J:BQ25176J

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ25186, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j

器件型号:BQ25176J
Thread 中讨论的其他器件: BQ25186BQ25170

工具与软件:

参考:BQ25176J 和双向负载开关

  1. 如果最大 Vin 小于6V、PG 和 STAT 到 IN 的 LED 可以吗?
  2. 没有 Vin (开漏关-三态)时、PG 和 STAT 的状态是怎样的?
  3. 如果没有 Vin 且电池与系统断开连接(一种运输模式)、则电池的电流是多少?
  4. 您能否推荐采用运输模式但封装不会太大且不需要焊盘中过孔(QFN)的单节锂聚合物充电器? 我不需要超过300mA 进行充电。 我希望降低裸 PCB 成本

BQ25186看起来非常适合此应用、但处于预发布状态。 它的生产将在何时开始? 是否提供样片?

是否有双向负载开关? 一种选择是断开电池与充电器的连接

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价用户 id="468696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j ]如果最大输入电压小于6V、PG 和 STAT 的 LED 能变为输入吗?[/QUOT]

    可能-- STAT 和 PG 绝对最大值为5.5V、Vin 需要低于这一点。

    [报价 userid="468696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j "]没有 Vin (开漏关闭–三个状态)时 PG 和 STAT 的状态是什么?

    高电平--开漏 MOSFET 关闭

    [报价用户 id="468696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j ]]如果没有 Vin 并且电池与系统断开连接(一种运输模式)、电池的电流是多少?[/QUOT]

    典型静态输出电流(OUT)为350nA、最大值为600nA。

    [报价 userid="468696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j 您可以推荐具有运输模式但封装不是太大且不需要焊盘中的过孔的单节锂聚合物充电器(QFN?) 我不需要超过300mA 进行充电。 我希望降低裸 PCB 成本[/报价]

    BQ25176J 或 BQ25170可以采用2mm X 2mm QFN 封装。  两者都具有350nA 输出静态电流。

    Unknown 说:
    BQ25186看起来非常适合此应用、但它处于预览状态。 它的生产将在何时开始? 是否提供样片?

    预计明年开始投产、并且可通过 TI.com 申请样片。

    [quote userid="468696" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400571/bq25176j-bq25176j 是否有任何双向负载开关可用? 一种选择是断开电池与充电器的连接

    稍后我们可以探索此选项。

    您的目标运输静态电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在考虑 在 LiPo 与系统的其余部分之间使用负载开关 (使用 TPS22916B)的想法。

    为了进行降压检查、如果 TPS22916B 关闭、系统无电流消耗、并且 Vin 断开(无电源输入)、那么  BQ25176J 的电池电流不超过600nA?

    对于目标 静态电流、我们的要求是 "在保持较低 PCB 成本的同时、尽可能低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25186的关断电流为15nA。  这可以通过 I2C 事务或按下按钮来输入。

    BQ25176J 的典型电流为350nA、在最坏情况下为600nA。

    关于 TPS22916B、我建议了解更多信息、访问下面的链接。

    适用于可穿戴设备的运输模式设计指南(修订版 A)