This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电压、电流和温度测量容差

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400565/bq76952-tolerance-of-voltage-current-and-temperature-measurements

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我目前正在从事使用 Q76952芯片的 BMS 项目的 FMEA。 若要获取故障保护阈值的电压、电流和温度测量容差、您建议我参考哪一个文档。 我们关注的故障保护包括 CUV、COV、OCC、OCD1、SCD、 OTC、OTD、UTC、UTD。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    第7.26节基于比较器的保护子系统 BQ76952数据表中的 参数应能够帮助您确定这些阈值。

    请注意:在部分中 10.9. 流经 10.11. 在数据表中、还讨论了如何将其中一些阈值校准为客户所需的值。

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的答复!

    Q1:我应该查看每个保护措施的"准确度"部分吗?

    问题2:关于以下部分。 "V (SCD)设置≤-20mV"是否意味着 V (SCD)设置的"幅度"小于或等于20mV (例如-10mV、-5mV 等)?

    Q3:什么是找到 OTC、OTD、UTC、UTD 等温度相关阈值容差的好方法?

    谢谢!

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    感谢您的耐心。 我确认了一些有关您的问题的信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    问题1。 由于用户可以校准某些阈值、因此主要由用户选择的阈值决定。 精度部分表示器件在所选阈值下的准确性。

    问题2: V (SCD)设置并不表示幅度。 它确实意味着小于或等于-20mV。 V (SCD)不应为正。

    问题3。 找出温度相关阈值的容差取决于系统和您的要求。 在特定条件下对其进行测试和/或将其校准为常用方法。 第2.7节"温度校准" BQ769x2校准和 OTP 编程指南中 的内容可能有用。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    谢谢!

    问题1。 我的发言应该更清楚一些。 我实际上是在寻找每个保护的精度。 如果是这种情况、我应该看看"准确性部分"吗?

    问题2: 我懂了。 因此、"V (SCD)设置≤-20mV"这一表达式应该意味着 V (SCD)设置值小于-20mV、其中包括-30mV、- 40mV 等、在解释中这意味着放电电流大于20mV。 我对吗?

    问题3。 我将介绍它。 谢谢!

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    Q1.感谢您的澄清。 可以、对于故障保护精度、这就是您需要查看的位置。 请记住这些值的条件。

    问题2: 是的、应该是正确的。

    问题3。 很高兴它能提供帮助!

    此致、
    Alexis