This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798RQMR

Guru**** 2534310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398361/bq25798-bq25798rqmr

器件型号:BQ25798

工具与软件:

  我们的  项目用的是BQ25798RQMR设计相位、测试相位边波、发现 波形不稳定、一直不稳定。我应该从哪里调整设计来解决这个问题?我没有找到这个芯片的补偿电路。μ A

  输入电压为12V、电池为4S2P、充电器电流为1A。μ A

  附件是我们的地图和测试图片。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您可以用英语重新发布吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个使用 BQ25798 设计充电器的项目。 在测试相位侧波之后、我们发现波形不稳定且不断抖动。 我应该从哪里调整设计来解决这个问题? 未找到此芯片的补偿电路。

    输入电压为12V、电池为4S2P、电池 电压为14V、e2e.ti.com/.../TI-Charger-_2800_BQ25798_09FF_.pdfcharge 电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    能否发送振动示意图的 pdf 文件和示波器图片?  没有外部补偿引脚。  应存在一些 SWx 抖动。  如果启用、充电器还具有 PFM 功能以提高轻负载效率、并在最大/最小占空比下实现脉冲跳跃、直到降压/升压模式打开。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      感谢您的支持,附件是我们的 shematic 和测试 pic . fyi~

    e2e.ti.com/.../1205.TI-Charger-_2800_BQ25798_09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我在原理图上看不到任何明显的问题。  波形看起来像是轻负载条件下处于 DCM 模式的转换器、但触发点设置不正确。  SYS 或 BAT 上的负载越大、转换器是否进入 CCM 并且波形是否更平方?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
       好的、我看到了。  我还发现、当输入电压为12V 时、相位放弃产生振铃、而当输入电压为20V 时、相位放弃产生压降。 但是、当输入电压为19V 时、放弃是正常的。 我已经添加了序号电阻器(2.2 Ω)和电容器)2.2nF(、您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加注释:阶段放弃产生压降当输入电压为20V、充电器电流为1A 时、当充电器电流为3A 时、阶段放弃是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    该充电器具有针对轻负载的 PFM 模式和针对最小/最大占空比的脉冲跳跃模式。  如果通过设置 REG0x12[4]=1来禁用 PFM 模式。  不能关闭脉冲跳跃。

    此致。

    Jeff