This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电芯电压读数不准确

Guru**** 2519730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399833/bq76940-inaccurate-cell-voltage-reading

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的专家:

我们使用 BQ76940 AFE 测量电池电压数据、并通过配套 IC 将这些数据中继到我们的微控制器。 根据数据表、AFE 的所有增益和偏移值均存储在 EEPROM 中、并由 TI 进行出厂校准。

数据表还规定要计算电芯电压数据、应使用 ADC 传递函数:V (CELL)=增益 x ADC (CELL)+ OFFSET。

我的问题是:我们读取的值是否已经通过这个传递函数进行了处理、或者我们是否需要自己启用并应用传递函数?

此致、

Adarsh Verma




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    测量值以 ADC 计数形式报告、必须由 MCU 使用给定公式和存储的校准值转换为 mV。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell:

    如前所述、我们将 AFE 与配套 IC 结合使用。 这些值通过配套的 IC (BQ78350DBT-R1A)传输到微控制器。 AFE 是否会处理所有必要的校准、还是我们是否需要自行应用?

    此致、

    Adarsh Verma

    .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    很抱歉我漏掉了该部分。

    配套电量监测计将电池电压转换为 mV:

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这是否意味着、配套器件将处理传递函数( V (CELL)= GAIN x ADC (CELL)+ OFFSET)并在与 MCU 通信之前应用增益和偏移?

    我们有多个客户投诉、需要您的快速响应来确定根本原因并解决问题。

    此致、

    Adarsh Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我相信是这样、但我不是配套电量监测计的专家。 我建议打开一个以量规为零件号的螺纹、以便量规团队可以确认。

    客户看到的具体行为是什么?

    此致、

    Max Verboncoeur