This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:如何配置 ALERT*引脚(如何配置中断)?

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400490/bq41z50-how-do-you-configure-the-alert-pin-how-do-you-configure-interrupts

器件型号:BQ41Z50

工具与软件:

在 BQ41Z50技术参考手册中搜索单词"ALERT"和"INTERRUPT"、我不知道如何配置/使用 ALERT*引脚(引脚5)。

您如何配置哪些条件不会/不会将此引脚驱动为低电平?

如果你想清除一个中断条件的话 看到了 得到一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们在研究这一点。 "我不会骗你的。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、引脚5定义为 ALERT 引脚。 如果在安全警报寄存器下发生任何警报、它应该被置位。 当 Alert 清除时、它也应该被清除。 这些都应由固件处理。  

    ALERT 引脚默认配置为 PUT_PULL 引脚和 ACTIVE_HI。  

    如何配置哪些条件将不会/不会将此引脚驱动为低电平?

    启用保护功能后、默认情况下应针对每种保护触发 Alert。  例如、假设发生 CUV 事件、该器件将在电芯电压小于定义的 CUV 阈值时触发警报。 此时、ALERT 引脚应变为高电平。 当 Safety Alert 清除时、它应该被清除。