This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:对应于软启动初始电压的初始开关频率

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400626/ucc256404-initial-switching-frequency-corresponding-to-the-soft-start-initial-voltage

器件型号:UCC256404

工具与软件:

手册提示软启动的初始电压为0V 至1V、那么不同初始电压对应的初始开关频率是多少? 感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、并正在咨询我的同事。  我明天应该给你一个答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件正常工作时、切换频率(Fsw)由 Vcr_pk_pk 控制、该值由 FB 引脚流出的电流进行设置。 0至-82uA 将频率最小值控制为最大值

    当(82uA-IFB_pin)* 100k 欧姆> SS/LL 引脚上的电压时、VVCR_PK_PK 等于 LL/SS 引脚上的电压。  这将控制振荡器频率 (82uA-IFB_pin)* 100k 欧姆小于或小于 SS/LL 电压的电压。  此时、振荡器频率由 (82uA-IFB_pin)* 100k = Vvcr_pk_pk 控制。

    此致、