This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD85302L:正向偏置体二极管的 I-V 特性和最大电流额定值

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401050/csd85302l-i-v-characteristics-and-max-current-rating-of-the-forward-biased-body-diode

器件型号:CSD85302L

工具与软件:

我希望通过我的电池保护 IC 使用的这个开关来禁用电池充电、而需要使用这个开关、因为在无线充电器系统在输入端增加电源时、充电器会尝试补充电流并意外地被充电。  

我打算禁用一个 FET、以防止电流进入电池、并在需要时通过体二极管退出。 设计已构建、因此我无法创建损耗更小的替代方案。 在大约4.45V 的电压下、体二极管只会在小于100ms 的极短时间内进行正向偏置、但在某些情况下、如果带有集成电池充电器的 PMIC 未正确设置系统电源路径、它可能需要绕10mA 导通。


您能否提供体二极管的 IV 特性以及正向偏置体二极管的最大电流额定值、从而确保我们处于安全范围内和足够的工作电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您关注 TI FET。 请参见下面的体二极管 VF 与电流的关系图。 当体二极管正向偏置时、它会将电压钳制到结压降。 体二极管的电流能力受功率耗散的限制。 在10mA 下、体二极管的 VF 约为0.54V、耗散最小。 请参阅有关体二极管载流能力的应用手册。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SNVAA86

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用