This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:电流阱

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398575/tps61181a-current-sinks

器件型号:TPS61181A

工具与软件:

您好!

我想确认 TPS61181A 的最大灌电流。  

数据表说明" 30 mA 的六路电流阱"。

假设每个 IFB 通道可以流动的最大电流是30 mA 是正确的吗?

如果电流超过30mA、将会出现什么问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、每个 IFB 的最大电流为30mA。 较大的电流可能会损坏 IFB 引脚。

    您的工作条件是什么? 我可以帮您推荐我们的解决方案。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的回答。

    我正在 开发工业级硬件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    那么、规范要求是什么? 如 VIN、VOUT、LED 电流 我需要这些信息来为您推荐合适的解决方案。

    BR

    Patrick