This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:TPS552872

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399842/tps552872-tps552872

器件型号:TPS552872

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS552872作为12.6V 电池充电器、I_LIMIT 设置为3.3A (15m Ω R_sense) 400kHz 开关频率。  

我们的电流实施正在工作、我们看到、当连接了空电池时、电流限制在3.3A、当电池充电时、电流会如预期的那样失真。  

但我们会在 PCB 上看到稍高的损耗、并且 IC 和线圈周围的温升较大。  当我们使用 TPS552872的电流限制功能时是否预计会这样?   

我们知道此 IC 并不是一种电池充电器 IC、但我们在设计中需要同时采用降压和升压拓扑。  是否推荐使用其他同时具有降压和升压功能的 TI IC?

我们将使用较低的电流限制测试我们的设计、看看这是否会降低温度。   

线圈为 Kemet  MPX1D0650L4R7  

谢谢

Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    感谢您联系我们。  您能否提供 TPS552872的输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流?  您能否提供原理图和布局文件、以便我们检查是否存在任何设计问题?

    您是否能够使用热成像仪测试 IC 温度和电感器温度? 您能帮助提供 VIN、Vout、SW1吗? SW2、IC 工作时的电感器电流波形?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我可以分享这篇文章、以便从以下内容开始:

    VIN:10V 至32V

    输出电压:12.6V

    限流器被设定为3.33A (连接一个已耗尽电池时的持续电流消耗)、所以电路在大部分时间将在电池充电期间处于这个状态。

    当电池电芯电压上升至12.6V 时、当 Vbat 达到12.6V 时、将开始下降至零

    C20和 C21为68uF50V EEH-ZA1H680V  

    电感为 MPX1D0650L4R7 32m Ω 4.7nH

    目前正在等待具有较低 ESR 和较大饱和电流的3.3nH 电感器。

    我们还会尝试将 I_limit 降低至2.5A  

    电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    我认为电感器是4.7uH、而不是4.7nH、对吧?  我将等待您的其他反馈。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、4.7 μ H  

    将 C4更改为10nF、将 R11更改为47k、也将模式更改为 PFM、以改善轻负载条件和功率损耗。  

    仍在等待具有较低 DCR 的电感器。  

    /FBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    在400kHz 开关频率下、我们不建议使用3.3uH 电感器。 4.7uH 电感器来满足内部稳定性要求、

    您是否有热像仪?  您是否能够使用热成像仪测试 IC 温度和电感器温度? 我们可以找到哪个点最热。  

    您能帮助提供 VIN、Vout、SW1吗? SW2、IC 工作时的电感器电流波形? 我需要检查器件是否正常工作。

    我明天将检查您的原理图。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    关于原理图、 建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 2.2nF+2 Ω(1206)。 我也不知道该怎么办。

    因此、请执行上面的测试以检查工作条件。 我认为电感器 DCR 可能不是关键点。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    热感图像表明、IC 会变得非常热、非常快。  

    当 Vin = 30V、Vout=12.6V、ICC =3.33A 时、它将在大约5分钟后到达芯片外壳上的100C。  

    我查看了数据表、发现芯片下方的 Vin 轨道和 Vout 轨道上缺少散热孔。  

    这可能是 IC 变得很快很热的原因。  ?  

    如果我们会使用3.3uH 电感器、您会建议多大的开关频率?  

    我不确定是否有缓冲电路的空间、但我会尝试在板上的模型中实现。  缓冲电路是否会使内部 IC 功耗降低?

    SW1和 SW2上的电压振铃看起来不错。   

    Im 缺少用于检查电感器电流的电流探头。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    从 scrrenshoot 来看,布局似乎很糟糕。 您能将布局文件发送给我吗、我会帮助您进行审阅吗? 您能否修改布局? 布局对于散热非常重要。 我认为、这很可能会导致该散热问题。 请参阅该布局指南 first.e2e.ti.com/.../7043.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    要使用3.3uH 电感器、我们需要将开关频率增加到600kHz。 这将增加开关损耗、甚至会导致更差的热性能。

    此致、

    Mulin