This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:将 LM73100 PSpice 模型导入 LTspice 时出现问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397634/lm7310-problems-importing-lm73100-pspice-model-to-ltspice

器件型号:LM7310

工具与软件:

这与在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358657/lm7310-problems-importing-lm73100-pspice-model-to-ltspice?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM73100#上看到的问题完全相同

我在将 LM73100 SPICE 模型导入 LTSPICE 时也遇到问题。  该模型在产品页面的"设计工具和仿真"部分标记为"未加密" 、但该模型实际上是加密的。  先前已通过直接向其他用户发送未加密模型的副本来解决此问题。  您也可以将未加密模型发送给我吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您可以尝试此 lib 文件吗?  

     e2e.ti.com/.../LM73100_5F00_TRANS.lib

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     感谢您的回复!  这没有正确地进行仿真、但我们的距离越来越近。

      这是一个快速测试台。  电压斜坡进入、我想看到生成的输出。

      LTSpice 会抛出此错误。  如果我单击"确定"、仿真会很快停止、我必须退出

      这是我退出仿真时得到的错误。   

    你有什么想法吗?  如果此器件无法进行仿真、我很快就需要选择另一个器件。

    谢谢!

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我在我的系统中尝试过此功能、但看到了相同的错误。

    DREAK 是一个 PSPICE 二极管。 LTspice 很可能无法找到定义、因此问题存在。  

    这些花括号问题也是由于 pspice 和 ltspice 中的轻微差异所致。

    您能在 pspice 中验证 TI 的模型吗?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     不幸的是,我们的 安全程序使得安装新软件非常困难,我的整个系统已经在 LTSpice 中模拟。  我无法在 pspice 中验证任何内容。   

     此时、我只需要使用在 LTSpice 中正确建模的另一个器件。  不用担心-我感谢您的帮助!

    谢谢、

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    此时、我只需使用在 LTSpice 中正确建模的另一器件。  不用担心-我感谢您的帮助!

    我理解您的决定。 我仍然会检查一下、以便我理解。 如果我得到任何解决办法、我将与你分享。

    此致、
    Arush