This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:关于 LM51551-Q1启动问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401199/lm51551-q1-about-the-lm51551-q1-start-up-question

器件型号:LM51551-Q1

工具与软件:

你好  

我查看了 LM51551-Q1 DATASHET、如下图所示  

从下图中可以看出、当 VCC 超过4.5V 时、SS 引脚的电压开始上升、μ s、但参阅 红色箭头位置。

当 SS 上升到多少时、GATE 将有输出?  此红色箭头处的 SS 引脚电压是多少?

谢谢你

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinlei:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    箭头点的 SS 电压取决于启动时的输入和输出电压。

    在软启动期间、器件使用 SS 电压作为参考电压。 这意味着、FB 上的电压此时被调节至 SS 电压。
    例如、假设 Vout 设置为10V。
    Vin 为5V、由于升压拓扑、Vout 也预偏置为5V。

    SS = 0V。 VOUT 调节至0V -->无切换
    SS = 0.25V、Vout 调节到2.5V (10V * 0.25)-->仍没有开关、因为 Vout 从 Vin 偏置到5V
    SS = 0.51V、输出电压调节至5.1V -->由于输出电压低于目标电压、因此器件现在开始开关
    SS = 1V、软启动完成、器件将输出电压调节至10V

    在反激式拓扑中、由于输入和输出是隔离的、因此 Vout 从0V 开始。 此处、器件在 SS 开始斜升时立即开始开关。

    如果您有其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas