This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792:布局检查请求

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398070/bq25792-bq25792-layout-check-request

器件型号:BQ25792

工具与软件:

你(们)好

如果有任何问题、请帮助我检查此布局、非常感谢。

文件密码为 20240807e2e.ti.com/.../4000225ZBATE_2D00_0806_2D00_JOB_5F00_20240807.zipe2e.ti.com/.../BQ25792QMR_5F00_Schematic-Review_5F00_Final.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    我在您发送的布局文件中找不到 BQ25792 (PU6)。  充电器 PMID 和 SYS 引脚电容器(C2和 C1)、REGN 电容器(C7)和 SWx 布线必须遵循数据表和 EVM 中的布局、如下所示:

    电感器也可以放置在底层 IC 下方。

    另外、在原理图上、BQ25792旁边还有一个关于10A 电流的注释。  从转换器到 SYS 以及从 BAT 到 SYS 的 BQ25792绝对最大电流值如下所示:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、 我附上了错误的文件、请再次查看、谢谢。

    密码为20240806。

     e2e.ti.com/.../6000087ZBATE_2D00_0806_2D00_JOB_5F00_20240806.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    PMID、SYS 电容器和电感器匹配建议的放置。  REGN 电容只应有一个过孔、并短布线连接到 REGN 和 GND 引脚。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的 建议。