请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581 工具与软件:
尊敬的 BCC 团队:
我正在寻找规格如下的升压转换器:
- Vin =范围在10-36V 之间
- Vout = 60V
- Iout = 10 -20mA
我找到了 LM51581、但我不确定其效率。 您能检验一下效率吗?
我们是否还有其他更便宜的替代方案?
谢谢你。
此致、
沃特·克拉格特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Wouter:
感谢您的耐心。
LM51581应该是适合此应用的最佳器件。
您可以使用我们的快速入门计算器来验证效率、并检查效率是否符合您的要求:
https://www.ti.com/tool/download/SNVR511
此致、
Niklas