This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:此器件建议在低电流下具有高效率

Guru**** 2501755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400427/lm51581-part-suggestion-with-high-efficiency-at-low-currents

器件型号:LM51581

工具与软件:

尊敬的 BCC 团队:

我正在寻找规格如下的升压转换器:

- Vin =范围在10-36V 之间

- Vout = 60V

- Iout = 10 -20mA

我找到了 LM51581、但我不确定其效率。 您能检验一下效率吗?

我们是否还有其他更便宜的替代方案?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    感谢您使用 E2E 论坛、

    由于一个公共假期 ,我们在1-2天内回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    感谢您的耐心。
    LM51581应该是适合此应用的最佳器件。

    您可以使用我们的快速入门计算器来验证效率、并检查效率是否符合您的要求:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    此致、
    Niklas