This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:为什么输出在 OCP 被清除后无法恢复?

Guru**** 2509935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395228/lm3481-why-output-can-not-recover-after-ocp-cleared

器件型号:LM3481

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 LM3481为 IGBT 供电。 初级侧的 VIN=24V。 Vout1=5V/GND--Vout2=+15V/GND1 -500mA -200mA Vout3=-15V/GND1-- -200mA。 他们的测试要求是:在满载情况下、次级侧可以按照 OCP 进行测试。 清除 OCP 后、输出应自动恢复。  

 以下是500mA 电流情况下的5V 满负载。 黄色表示负载电流、绿色表示 Vgs。

下面是 Vout1的缩写。 黄色是短路电流、绿色是 Vgs

清除短路后、黄色表示正常负载电流、但 Vgs 无法从 LM3481恢复。 正常工作频率为130kHz、OCP 频率为12kHz。

您能帮助建议如何在 OCP 清除后将 Vgs 恢复到正常工作条件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    感谢修改。 您能否以 PDF 格式提供完整的原理图?

    另外、您能否在上述示波器截图中测量 Vout 和电流检测引脚?

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    我收到了您的同事 Racheal 关于此问题的邮件请求。
    此处总结了响应:

    请注意、LM3481有两种过流事件保护:
    -过流保护(160mV 阈值)
    -短路保护(220mV 阈值)

    到目前为止、客户说过短路保护、但我想澄清一下它们各自的不同影响。

     

    如果 Vsense 每周期超过160mV、则会首先触发过流保护并关闭栅极。 这将限制占空比。

    如果 Vsense 的斜升非常陡峭、在栅极由常规 OCP 关断之前就上升到220mV 以上、则应激活额外的短路保护、并开始频率折返。

     

    我们始终建议针对160mV OCP 阈值设计原理图、因为这是首先激活的主要过流保护功能。

    具有占空比限制的 OCP 可能会在启动期间触发、因为输出电容器也会充电、这会增加负载条件。 然而、该器件理论上仍然能够在 OCP 状态下升高输出电压、但建议改为实施软启动。
    以下应用手册提出了反激式应用的次级侧软启动实施方案:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf

     我将通过邮件继续讨论、以便在此期间关闭该主题。

    此致、
    Niklas