This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568的快速启动版本

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400793/tlv62568-fast-startup-version-of-tlv62568

器件型号:TLV62568

工具与软件:

尊敬的 Expert:

 我的客户正在寻找一款降压转换器、规格与 TLV62568类似、但他们要求启动时间小于0.7ms、他们每年的数据量是8m、我们这里有没有好的选择?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您使用 E2E、

    以下器件的 启动时间小于0.7ms。 它具有定义了软启动时间的软启动引脚。

    1. TPS628511数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    9.4.7软启动/跟踪(SS/TR)(查看数据表)

    内部软启动电路控制启动期间的输出电压斜率。 这可以避免过大的浪涌电流并确保受控的输出电压上升时间。 它还可防止高阻抗电源或电池产生不必要的压降。 当 EN 设置为高电平以开始运行时、器件在一段大约200 μs 的延迟后开始切换、然后内部基准和 VOUT 以通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器控制的斜率上升。 将 SS/TR 引脚保持未连接状态可通过160 µs 提供最快的启动斜升。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。