This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:以100%模式运行时的效率

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400885/tps62740-efficiency-when-in-100-mode-operation

器件型号:TPS62740

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们一直在 使用 TPS62740进行一些测量、考虑轻输出电流负载。
在我们的设计中、输出 电压设置为2.8V、输出负载为~2uA。
下图显示了该配置下电压输入和电流输入之间的关系。

 

我们可以看出、当输入 电压 接近或低于输出时、转换器将进入100%模式运行、我们还观察到"输出跟随输入"

但是、我们希望效率处于 整个输入范围之内或相似范围之内或更低、因为它可能作为直通器件工作。
您能否提供更多有关 在100%模式下运行时的预期效率的信息、或者对结果提供一些评论?

感谢您的支持。

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    这是预期行为。 100%中的 IQ 高于 PFM、因为更多的内部电路(如电流限制等)处于开启状态。 在 PFM 中、所有内部电路均关闭、Iq 可能非常低。  在100%模式下、在2uA 等非常轻的负载下、效率可低于1%。

    此外、如果 VIN 用于 PG 引脚上拉、则由于 PG 可以在100%模式下变为0、因此可以通过外部 PG 上拉电阻器提供一些额外电流。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    这听起来很合理:)
    感谢您的澄清。