This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:TPS62A01ADRLR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400953/tps62a01a-tps62a01adrlr

器件型号:TPS62A01A

工具与软件:

查找 TPS62A01ADRLR 的 MTBF/FIT 信息。 在估算器 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable 上进行了尝试、显示未找到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您使用 E2E、

    请在下方查找请求的时基故障率信息:

    SN 29500输出-

    λ ref FIT

    20.

    以摄氏度为单位的 θ VJ

    55.

    IEC 62380/ISO 26262模型输出-

    总时基故障率

    4.

    裸片时基故障率

    3.

    封装时基故障率

    1.

    如果有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    莫赫丁。