This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:反向电流阻断二极管对放电结束功能的影响?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399340/bq35100-effect-of-diode-for-reverse-current-blocking-on-end-of-service-feature

器件型号:BQ35100

工具与软件:

在为我们的其中一个产品寻找电池监控解决方案时
我遇到了 BQ35100
希望了解有关此芯片的更多信息。

1)在我们的产品中、我们有两节 LiSoCl2电池
连接的 LiSoCl2电池通过二极管为这两种电池提供反向电流保护。
反向电流。 请务必仔细阅读 BQ35100的数据表
我想知道这些二极管是否会导致放电结束测量
服务计量是伪造的。


2)不幸的是,我真的不明白何时结束服务
服务的中断。 它是电池之前的特定 mAh 值
完全放电? 您有多少时间从收到 EOS 消息直到
必须更换电池? 我假设这在很大程度上取决于它
具体取决于应用、但我仍希望了解更多有关这方面的信息
当前数据表中提供的值低得多。

3) 3)我了解了数据表、意思是 BQ35100也可以用于通过分流电阻器"传统"测量电流消耗。 但是、我尚未完全理解数据表中的以下声明。 BQ35100器件以超低平均功耗提供精确结果、可借助 GAUGE ENABLE (GE)引脚通过主机控制实现小于2 µA 的效果。 此器件只需以系统确定的更新频率在足够长的时间内获得供电、即可收集数据并进行计算以支持所选算法。 由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动、因此典型系统可能每8小时只需更新一次。 这是否意味着 BQ35100会存储先前测量的电流消耗量(以 mAh 为单位)、然后继续计数? 或者 uC 是否必须在测量结束时手动读取电流消耗(以 mAh 为单位)、然后进行进一步处理? 是始终以 mAh 为单位测量的电流消耗、还是仅在特定时间点记录 mA 值、并且必须在 uC 中再次进行 mAh 计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我不会认为这会影响 EOS 检测、您能否分享原理图并解释您的问题?

    2) TRM 中的第5.3章介绍了 EOS 模式、 bq35100技术参考手册(修订版 C)(TI.com)

    如果您有任何问题、敬请告知。

    3)电流读数以 mA 为单位。

    电量监测计根据阻抗检测 EOS。 5.3.2 TRM 说明了如何在 EOS 模式下设置 EOS 标志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这已经回答了我的很多问题。 请参阅随附的屏幕截图、以便更好地理解问题1。 在阅读 BQ35100产品说明书时、我只找到了一些关于由串联电池组成的电池组的建议。 我找不到关于并行电池组成的电池组的任何详细信息。 我仍然担心二极管可能会产生负面影响、但根据我在技术参考手册中阅读的内容、我倾向于同意二极管不会对测量方案产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为二极管会影响电量监测计。 并联电池被视为1节串联电池。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的快速响应。 我对您的理解是、电量监测计无法与我们的电池组配合使用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弗雷德里克:  

    它应该与并联电池配合使用。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384764/bq35100-use-multiple-batteries-in-parallel?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100%20parallel#

    此致、

    1月