This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:AWR2944:LP8774x CRC 支持

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396093/lp87745-q1-awr2944-lp8774x-crc-support

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2E44、AWR2944

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在使用 AWR2E44 ECU。 关于 PMIC [LP8774x]、我们有以下问题:

         * 硬件是否支持 SBC 中的 CRC 功能?   这是必需的、因为 ECU 平台是小端字节序的、如果硬件不支持 CRC、则无法测试 SBC。

我们的 SBC 驱动程序有以下限制:

          没有 CRC 的 SPI 通信无法在带有小端字节序的平台上进行。 原因是传输长度为24位。 对于启用小端字节序和 CRC 的平台、 必须使用 SpiDataWidth 32。 请分享您对此的宝贵理解。 我希望很快收到您的反馈。

谢谢、此致、

Vicky John T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LP8774x-Q1支持与 CRC 进行 SPI 通信、可通过 SPI_CRC_EN 位在器件中启用该 CRC。 软件应用程序需要计算器件所需的 CRC。   有关详细说明、请参阅数据表的7.5.1.2串行外设接口(SPI)部分。  

    您还可以参考以下与 CRC 相关的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344230/lp87745-q1-spi-crc-calaculation 

    如果您没有完整的数据表,您可以通过参考以下常见问题来申请一个。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183634/faq-lp87745-q1-where-can-i-find-functional-safety-documents-and-full-data-sheet 

    BR、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwar、

    感谢您的响应。

    -->您能告诉我们以下几点:

                       *因为 awr2e44 MCU 在小端字节序平台上可用。 LP8774 PMIC 芯片采用小端字节序或大端字节序

                       您能告诉我们吗 如果 LP8774采用大端字节序 和我们的 MCU 采用小端字节序平台  请分享配置和挑战。 我将等待您宝贵的响应和支持。

    ---> Im 无法访问该网站请求完整的数据表。 请您告诉我有关这方面的信息。

    谢谢、此致、

    Vicky John T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [报价 userid="607446" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396093/lp87745-q1-awr2944-lp8774x-crc-support/5346538 #5346538"]       *因为 awr2e44 MCU 在小端字节序平台上可用。 LP8774 PMIC 芯片采用小端字节序或大端字节序 [报价]

    使用标准 CRC-8多项式计算校验和值:X8 + X2 + X + 1。CRC 算法详细信息如下:
    •余数的初始值全为1。
    •大端字节序位流顺序

    --> Im 无法访问请求完整数据表的网站。 请您告诉我有关这方面的信息。

    很抱歉、可能存在一些与 IT 相关的技术问题。 同时、您可以使用以下链接申请访问权限。  

    https://www.ti.com/drr/opn/LP8774X-Q1DOCUMENTS

    BR、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwar、

    感谢您的答复。

    大端字节序位流顺序:

          *我可以确认 PMIC 芯片在大端字节序中可用我们的团队想知道 MCU 是否可用于小端平台、PMIC 是否可用于大端平台、因此是否需要任何特定配置。 请您对此进行确认

    谢谢、此致、

    Vicky John T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在我之前的回复中、我已经介绍了 PMIC CRC 算法是大端字节序的。 我不确定 MCU、因为我只是 PMIC 的支持工程师。  

    您可以查询有关 MCU 的其他主题、但请确保您在主题中提及 AWR2944器件名称、而不是 PMIC 编号、否则我们会再次提及。

    BR、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwarm、

              对于开发 Autosar MCAL、我们得到了 TI 的支持、他们确认 MCU 以小端字节序格式提供。 他们要求我们就此问题与您联系

    谢谢、此致、

    Vicky John T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好吧,如果你已经知道那是好的,但如果你想再次确认,那么你可以这样做,通过另一个线程到 AWR 团队。  

    但是关于 LP8774x-Q1、您的问题现在有没有得到解答? 请告诉我、然后我们可以关闭该线程。  

    BR、  

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque Panhwar、

    我们曾尝试从 PMIC 芯片读取 MANUFACTURING_VER 和很少的读取访问寄存器、但我收到响应0x12ED。  

    我还在下面的链接中介绍了传输用于读取寄存器的命令和地址的信息。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117230/lp87745-q1-sample-code-for-reading-and-writing-data-into-pmic

    *请分享任何基本的 Mcal 示例,以便读取/写入 PMIC 芯片。 MCAL 环回示例效果很好。 由于缺少测试点、我们无法探测时钟和数据线

    谢谢、此致、

    Vicky John T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    很抱歉 响应延迟。  

    MANUFACTURING_VER

    为什么您首先要读取该寄存器? 尝试读取 DEV_REV、NVM_CODE_1或 NVM_CODE_2等内容。

    e2e.ti.com/.../quote]

    该 E2E 主题中提供了示例代码。 "你怎么了?

    我还有另一个 C 语言的示例代码、但我要通过电子邮件共享。 我希望这样可以解决您的问题。

    BR、

    Ishtiaque  

    [报价]