请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25985 工具与软件:
您好、TI 专家:
对于 TPS25985*1设计、我想计算 RILIM 值、但方程式(20) 和 TPS25985 cal-tool 显示的是差值? (403 Ω 和237 Ω)
"我知道了。 哪个值是 RILIM 的正确设置 谢谢!
在我的设计中、TPS25985*1不可堆叠、 模式引脚应保持"断开" 、对吧?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.