This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:TPS92518如何设置开关频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399933/tps92518hv-tps92518-how-to-set-switching-frequency

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:TPS92518

工具与软件:

大家好!

我正在尝试为 TPS92518编写设置。 我可以计算除寄存器 LEDx_PK_DAC 之外的所有寄存器。

根据图示(数据表 TPS92518 SLUSCR7–2017年5月第43页)、该值应为开关频率的寄存器

对我来说、开关频率的设置并不明显、有人能帮助我、开关频率的计算方法。 我希望设置800kHz 的频率。

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个固定频率转换器。  我们在数据表中介绍了选择 toff MIN 的过程、然后是根据所需峰峰值电感纹波电流设置导通时间的条件和电感值。  

    您是否正在使用 EVM?   如果是、换句话说、您 所使用的 LED 数量和它们的 Vf 特征是什么负载?  您是执行 PWM 调光、并联 FET 还是模拟调光? (或调光组合?)  如果是、那么 PWM 频率和占空比范围是多少?    

    以下是一个计算示例。   

    如果输入电压和输出电压发生变化、则可以将开关频率设置为接近所需的频率。  如果输入或输出电压变化很大、则开关频率会发生变化。  

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的帮助。 我认为 寄存器 LEDx_PK_DAC 不存在。

     

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    抱歉、th 未包含在等式中、但如果您阅读数据表、这是不言自明的。  请尽可能尝试阅读数据表。

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,现在一切都好了。 谢谢!