This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691:绝对最大额定值

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400663/lm3691-absolute-maximum-rating

器件型号:LM3691

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问开关节点的绝对最大额定值。

他们假设绝对 规格仅为直流额定值、 SW 引脚(开关时)的交流(小于10ns)绝对最大额定值将为:最小值=-3.0V、最大值= 9V。

根据我的理解 、-3V 会导致低侧开关体二极管导通和高电流;9V 会导致高侧开关体二极管 导通和高电流、这可能会损坏器件。

您能帮助说明一下交流(小于10ns)绝对最大额定值吗? 谢谢。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    数据表中的 SW 额定值为直流。 交流额定值大约需要-3V 至9V、持续10ns。

    负交流尖峰源于通过低侧 FET 体二极管的导通、如您所述。  正交流尖峰、这主要是输入电容器和高侧 FET 之间的寄生电感造成的。 当高侧 FET 导通时、输入端会有一个高电流尖峰、用于为低侧 FET 提供反向恢复电荷、然后为低侧 FET 电容充电。 由于此电流仅为瞬态电流、因此当此电流消除时、寄生输入电感会导致过冲。 在 IC 的 VIN 和 GND 引脚附近添加输入电容器有助于降低 SW 节点上的这种寄生电感和过冲。

    此致、

    Varun