This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:排放问题

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400359/uc2843-emission-issue

器件型号:UC2843

工具与软件:

我们在 UC2843 IC 的以下部分面临辐射发射测试的问题。

在55MHz 频率下观察到大约78dBuV 发射。  

以下是详细信息:

输入电源:24V、输出:sec1- 24V/V 110mA、sec2- 24V/V 70mA。

请告诉我如何改进本节的排放?

——Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC2843内部的任何器件都不会在55MHz 附近的任何位置运行。 可能的原因来自功率级或该系统中是否存在任何其他激活的电路、例如高速数字时钟、晶体振荡器等 您应该检查:

    1. EMI 环境、以确保 DUT 未运行时不存在55MHz 尖峰
    2. 当 DUT 运行时、请检查:  
      1. 变压器发射(探头近场探头)、并在必要时添加屏蔽。 您可以尝试在变压器周围添加铜带。
      2. 主 MOSFET VDS。 检查 高频振铃并在可能的情况下添加/调整缓冲器值以抑制振铃。 振铃是否随输入电压的变化而变化?
      3. 如果在 CCM 下运行转换器、检查次级侧整流器反向恢复振铃并在必要时添加缓冲器来抑制?
      4. 确保您具有与以下内容非常相似的输入 CM/DM EMI 滤波器。 您提供的原理图未显示任何 EMI 滤波器:

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    注意!

    它将检查并返回给您。

    --尼基尔