This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:未使用的 TS2和 TS3引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400934/bq76940-unused-ts2-and-ts3-pins

器件型号:BQ76940

工具与软件:

您好!

我想知道如果我没有使用 TS2和 TS3引脚并且没有使用10k Ω 的端接电阻、我会遇到什么可能的问题?  我是否会看到 BMS 行为出现任何灾难性问题?

此致、

Vincent Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、除非使用10k Ω 端接、否则器件将无法正常工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。  

    根据数据表、我有一个器件似乎没有端接这些引脚(看起来好像有一个470k Ω 的端接电阻)、但它看起来仍然正常工作。  您能否详细说明可以看到哪些问题?

    此致、

    Vincent Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    这应该是可以的! . 它几乎像是一个"冷"NTC 热敏电阻。 10k Ω 只是我们使用的一般值、因为它会模拟25°C 的热敏电阻。

    最重要的一点是引脚不能悬空。 如果该引脚悬空、 TS2或 TS3上来自悬空输入的电压捕获将阻止正常启动、并导致 XREADY 故障。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon