This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:LPDDR5 PMIC

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400697/tps53830a-lpddr5-pmic

器件型号:TPS53830A

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 Mped LPDDR5 PMIC? 我在 TI.com 中看到了 DDR5 PMIC、但没有看到 LPDDR5 PMIC。 PMIC 支持 DDR5和 LPDDR5之间有何差异?  

客户的要求是:  

最后一行是上电序列。  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    区别实际上只是 JEDEC 解读。 DDR5 PMIC 可能适合 LPDDR5应用。 您是否碰巧知道此设计的输入电压是多少?

    是否还会有3V3的输入源可用?

    BR、

    Sam G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    DDR 应该是  LPDDR5X、这与 LPDDR5不同 。  TPS53830A 能否支持 LPDDR5X 的电源? 输入电压为12V 或5V。 我认为还有3.3V 的待机功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您的帮助是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    结束该主题、我们将通过电子邮件继续讨论。

    BR、

    Sam G.