This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:具有22uH 和3.9uH 电感器的 TPS54202电源

Guru**** 2508735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399620/tps54202-tps54202-power-supply-with-22uh-and-3-9uh-inductor

器件型号:TPS54202

工具与软件:

团队成员、您好!

我在设计中使用 TPS54202将12V 降压至5V (1A)。

现在、我想重复使用同一 IC 来满足新的电源要求:将12V 降低至3.3V (1A)。

该3.3V 输出将为微控制器和某些传感器应用供电。

在现有设计中、使用的电感器为22µH (Isat - 1.7A)。 我是否可以使用同一个电感器并修改反馈电阻器以获得3V3?

当我在 Power Bench 中进行仿真时、建议使用3.9µH 电感器。

我的问题是、如果我继续使用22µH 电感器而不是3.9µH 来实现3.3V 输出、将会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会检查并稍后返回给您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉这么晚才回复。 内部补偿网络根据建议的电感范围进行了优化。 因此、我们建议根据数据表/webench 工具中的建议选择 L 值。  

    谢谢、此致。