This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:具有背对背或理想二极管的反向电流保护?

Guru**** 1828200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398288/tps4811-q1-reverse-current-protection-with-back-to-back-or-ideal-diode

器件型号:TPS4811-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930-Q1

工具与软件:

嗨、

如果可以、我需要进行一些完整性检查、认为我不会在器件范围之外做任何事情、并回答几个问题。

我有一个应用需要将充电器(高达90A)动态连接到电池系统(48V)、并具备 OV、UV 和过流保护。  它还需要确保在 TPS 被告知"关闭"(INP 低电平)的情况下、充电端口不存在来自电池的电压。 除非在充电器端口看到(电池)电压、否则充电器不会供电、因此我需要按照 EVM 原理图通过二极管 ORing 为 TPS48110供电。 我认为我对此的一般方案(如下所示)是可以的。

1. 有一个问题是、如果充电器在负载下断开、由于电缆中的电感、电池端可能会出现负向电流尖峰。 电缆很短、但很自然、我不想烧毁任何东西、我认为此尖峰可能会损坏 MOSFET。  为了防止这种情况发生、我想了解反向电流保护(电池返回充电器)、但我对两个选项有点困惑。   

我在这个答案(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343268/tps4811-q1-working-with-motors-back-emf-problems/5122464?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS4811%252520lm5050#5122464)上看到、您建议使用 LM5050来防止由于反电动势导致此类尖峰、但想知道 TPS 数据表(第25页)中显示的背对背 MOSFET 设置是否也将实现反向电流保护(类似于 LM74930-Q1的外观)?

2. 我不确定在确定 TPS 和 LM5050能够驱动的 MOSFET 的最大数量时涉及哪些因素。  我目前有两个 IPT015N10N5ATMA1 MOSFET (出于散热考虑选择第三个)、由每个芯片驱动。  我已经了解到 TPS 可驱动多个 FET、而 LM5050能够驱动至少两个 FET。  有关如何确定它们的最大驱动能力的任何指导都将很有帮助。

再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    感谢您发送编修。  

    对于#1 -在这种情况下、我们给出的最佳建议是在开关的输出端放置一个 TVS 二极管、以钳制由于电感关断而产生的负电压(不管怎样、如果存在此类热插拔事件、这可能是一个好主意。

    并联 FET 时、导通时间将会增加、因为您还需要增大电荷泵电容。 由于电荷泵电容更大、因此需要一定的时间才能达到特定的阈值(8.6V)。

    此外、您还可以在每个 FET 栅极添加~Ω 至10 Ω 栅极电阻器、以抑制寄生引起的振荡。 请注意、我们有几个出色的设计计算器可帮助进行元件/FET 选择、这些计算器位于:

    https://www.ti.com/tool/download/SLURB09

    https://www.ti.com/tool/download/FET-INRUSH-SOA-CALC

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    感谢您的答复。 太棒了!  我已经在电路和10R 栅极电阻器的两端准备好了双向 TVS。  

    还感谢有关充电电容器需要更大的信息、我将进行计算并将其与我拥有的电容器进行比较。  

    感谢 FET 设计工具。 我不知道你给他们提供了。

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    您曾在另一主题中提到过该问题、但用于解锁设计计算器的密码非常匆忙。 不确定我们锁定该设计计算器的原因-但将来我们会让其打开。 这应该能够帮助您消除设计限制。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与!  是的,我把问题移到一个新的线程,然后意识到 我误解了其中一个值,因此删除了它。  感谢您的密码!